结果:找到"CNC加工 直线导轨",相关内容1000条
  • CNC加工老是弹刀过切,如何控制?
  • 01加工中常见的弹刀过切问题在加工中,经常会在转角位出现弹刀而导致过切的现象,如果采用合理的刀具和加工方法,是可以将弹刀的机会降低的。弹刀位与加工过切02问题分析及对策如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。弹刀图示刀具变形量的关系式:由上面公式中,我们可知,影响刀具变形的主要因素有三个:L-装刀长度D-刀具直径P-刀具所受的作用力L-装刀长度由公式可知,刀具的变形量与装刀长度是3次方的关系,同样直径的刀具,当长刀增加一倍,其变形量将会增大3倍。在加工时,尽可能缩短装刀长度,以减低弹刀风...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 机械 弹刀 过切 嘉立创CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-23 15:59:00
  • 【专业知识】直线导轨的几种安装方法!
  • 随着高精密的直线导轨在工业自动化中运用的广泛性,掌握一定的安装技巧是很有必要的,掌握好正确的安装直线导轨的方法,提高导轨的使用寿命与使用精度。在无侧向定位装配面的安装中为确保从动侧滑轨与基准侧滑轨间的平行度。一、使用安装基准面安装方法先使用装配螺丝将直线导轨底部基准面大概固定于床台底部装配面,再用虎钳将滑轨侧边基准面逼紧床台侧边装配面,以确定滑轨位置后,使用扭力扳手,一定的扭力按顺序锁紧固定螺丝,将滑轨底部基准面逼紧床台底部装配面。二、从动侧直线导轨的安装1、直线块规法将直线块规置于两支直线导轨间,使用千分量表校准直线块规,使之与基准侧滑轨之侧边基准面平行,再依直线块规校准从动侧滑轨,从动轨...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 线 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-25 16:05:00
  • 【知识科普】盘点CNC各种加工方式的加工精度范围
  • 前文小编介绍了CNC加工常见的几种机床类型,每次讲到他们的加工特点时,就必然会提到加工精度。比如XX机床加工精度较高;A机床加工精度比B机床的加工精度更高。在介绍《镗床》一文中,有读者指出,高精度车床的加工精度并不比镗床的加工精度低。是的,事实上,即便是同一种机床,也有好几种精度分类;比如车床加工,分为粗车、半精车和精车、高精度车床等。因此,小编重新盘点了解了车、铣、刨、磨、钻、镗等几种常见的CNC加工工艺所能达到的加工精度范围,并在本文分享给大家。一、加工精度和公差范围:在介绍不同加工工艺的加工精度范围之前,我们先了解一下【加工精度】。加工精度主要用来表达生产产品的精细程度,衡量加工精度标...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 机械 精度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-23 11:33:00
  • 【知识科普】小批量加工到底有哪些好处呢?
  • 小批量打样是验证产品可行性的第一步,是找出设计产品的缺陷、不足、弊端最直接且有效的方式,从而对缺陷进行针对性的改善。特别是对新产品的开发,可免去昂贵的开模费用,降低研发风险,加快研发效率。那么,小批量加工到底有哪些好处呢?好处1:验证外观,只是看图,没有实物的话,并不能直观的验证产品,客户也不接受,客户需要能拿在手里,实物的产品。好处2:验证功能,根据功能测试用例,逐项测试,检查产品是否达到用户要求的功能。好处3:参加展会,在没有产品的时候,可以用样品代替产品在展会上来展示,做好前期的宣传工作,甚至获取订单。好处4、直接销售,比如结构手板,也叫功能手板,可以直接当做产品在市场上销售。还有就是...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 小批量 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-19 14:41:00
  • 常见的CNC机床|数控线切割/电火花切割机
  • 在日常生活中,经常看到电器在开关闭合或断开的瞬间产生火花,火花所产生的高温在触点上融化出现凸凹不平的斑点,这就是电腐蚀现象。电腐蚀会造成开关接触不良,最终损坏,这是它有害的一面。但是随着人们对电腐蚀现象的深入研究,不但能够通过科学的方法减小并防止腐蚀,而且已经成功的利用电腐蚀对金属进行各种加工,从而发明了电火花加工方法。数控线切割/电火花切割一根细细的金属丝在金属材料上划动,伴随着火花飞溅,不一会儿,金属工件便切割完成了。这就是线切割——一种利用电蚀原理进行加工的加工方式。它并不是通过金属线直接将工件切开,而是利用移动的金属丝作工具电极,在导电性能良好的金属丝和金属工件间通电,当两者的间隙足...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC CNC 数控机床 线切割 电火花 机械 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 10:15:00
  • 嘉立创CNC新定的设备到货了--2022-8月-01日
  • 基本快两个月没和大伙打打招呼,实在是因为怪不好意思的,因为CNC一期产能的问题,6月7月很多用户打电话给我说限单,拖期,客户体验不好,所以一直蹲着憋大招;终于,8月1日,二期的设备运到车间,CNC产能直接翻到一期的三倍,静置释放应力,电气配套,装机,调机,试机,大概8月中旬,这批设备产能能陆续投入生产,CNC限单的问题可以缓解,交期拖延的情况也会大幅减低,我们的目标就是极致交期,高性价比,加工时间能压缩尽量压缩,争取把cnc打样做得像pcb那么快速;先拍几张图给大家看看:机械手自动上下料加工
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-08-05 13:45:00
  • CNC机加工工艺展示
  • CNC机加工工艺展示车削:即车床加工,车床加工主要用车刀对旋转的工件进行车削加工。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用最广的一类机床加工。铣削:铣削是以铣刀作为刀具加工物体表面的一种机械加工方法。铣床有卧式铣床,立式铣床,龙门铣床,仿形铣床,万能铣床,杠铣床。
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CNC 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-08 14:58:00
  • CNC加工中心地址码中英文字母的含义您知道多少呢
  • 在cnc加工中心,一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。西尔普数控今天为大家整理了CNC加工中心常用G代码--功能--格式,有用的朋友建议收藏哦!另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。在这些辅助功能中,Txx用于选刀,Sxxxx用于控制主轴转速。其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。CNC加工中心地址码中英文字母的含义您知道多少呢,一起来看:CNC加工中心常用G代码--功能--格...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-21 19:17:00
  • CNC加工中心程序代码大全,数控加工必备!
  • 数控机床的可编程功能分为两类:一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。在这些辅助功能中,Txx用于选刀,Sxxxx用于控制主轴转速。其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。1.常用G代码功能G00定位(快速移动)G01直线插补(进给速度)G02顺时针圆弧插补G03逆时针圆弧插补G04暂停,精确停止G09精确停止G17选择XY平面G18选择ZX平面...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-21 19:15:00
  • 新年新气象,新厂房,新设备,嘉立创CNC产能逐步起来了
  • 嘉立创CNC经过几个月的筹划和试运行,系统逐步趋于稳定,现在面临的问题是产能不足,这不,新厂房新设备陆续进厂,产能会逐步增加,限单的情况会逐步改善;
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 机械 中心 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-02-24 10:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: